990-91111F-034

Paralel Sistemler için Kurulum Prosedürü

Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem

Paralel Sistem

  1. Kuruluma Hazırlama.
  2. Önceden kurulu güç modülleri olmayan UPS için: Güç Modüllerini Kurma.
  3. Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon).
  4. Sadece TN-C / 480 V katı topraklamalı sistem için (nötr bağlantısız)UPS'i, TN-C / 480 V Katı Topraklamalı Sistem için hazırlama:
  5. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  6. Sinyal Kablolarını Bağlama.
  7. Sinyal Kablolarını Modüler Akü Kabini'nden Bağlama.
  8. Switchgear ve Üçüncü Taraf Yardımcı Ürünlerden Gelen Sinyal Kablolarını Bağlama.
  9. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  10. PBUS Kablolarını Bağlama.
  11. Harici Haberleşme Kablolarını Bağlama.
  12. Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürününüze Ekleme.
  13. Nihai Kurulum.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?