990-91317E-018

並列システムの概要

UIB ユニット入力ブレーカー
SSIB スタティックスイッチ入力ブレーカー
IMB 内部保守ブレーカー
UOB ユニット出力ブレーカー
SIB システム絶縁ブレーカー
BB バッテリーブレーカー(UPS内の内部バッテリーソリューションと外部バッテリーソリューション用、存在する場合)
MBB 外部保守バイパスブレーカー

1+1簡易並列システム

Galaxy VSは1+1簡易並列システムで2台のUPSをサポートし、ユニット入力ブレーカー(UIB)とスタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)を共有することで冗長を確保します。

1+1簡易並列システム - シングル給電

1+1簡易並列システム - デュアル給電

ユニット入力ブレーカー(UIB)とスタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)を個別に使用する並列システム

Galaxy VSは、容量について最大4台の並列UPSをサポートします。冗長性については最大3+1台の並列UPSをサポートし、ユニット入力ブレーカー(UIB)とスタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)を個別に使用することによって冗長性を確保します。

注記: 内部保守ブレーカーIMBは、1+1簡易並列システムでのみ使用することができ ます。その他の並列システムでは、外部保守バイパスブレーカーMBBを使用する必 要があります。また、内部保守ブレーカーIMB*は、開の位置で操作禁止措置(パド ロック)を行う必要があります。

並列システム - シングル給電

並列システム - デュアル給電

ユニット入力ブレーカー(UIB)とスタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)を共有して使用する並列システム

Galaxy VSは、容量について最大4台の並列UPSをサポートします。冗長性については最大3+1台の並列UPSをサポートし、ユニット入力ブレーカー(UIB)とスタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)を共有して使用することによって冗長性を確保します。

注記: 内部保守ブレーカーIMBは、1+1簡易並列システムでのみ使用することができ ます。その他の並列システムでは、外部保守バイパスブレーカーMBBを使用する必 要があります。また、内部保守ブレーカーIMB*は、開の位置で操作禁止措置(パド ロック)を行う必要があります。

並列システム - シングル給電

並列システム - デュアル給電

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?