지역 내진 규정 준수
요청 시 사용 가능한 인증서
| 국가/지역 | 코드 ID | 위험 수준 접지 | 위험 수준 루프 |
|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | INPRES-CIRSOC103 | 구역 4 | 구역 4 |
| 호주 | AS 1170.4-2007 | Z = 0.22 | Z = 0.22 |
| 캐나다* | 2020 NBCC | Sa = 2.0 | Sa = 1.46 |
| 칠레 | NCh 433.Of1996 | 구역 3 | 구역 2 |
| 중국 | GB 50011-2010(2016) | αMax = 1.4 | αMax = 1.2 |
| 유럽 | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0.45 | αgR = 0.3 |
| 인도 | IS 1893(파트 1): 2016 | Z = 0.36 | Z = 0.36 |
| 일본 | 건축 기준법 | 구역 A | 구역 A |
| 뉴질랜드 | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0.6 | Z = 0.42 |
| 페루 | N.T.E. - E.030 | 구역 4 | 구역 4 |
| 러시아 | SNIP II-7-81(SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
| 대만 | CPA 2011 내진 설계 코드 | SSD = 0.8 | SSD = 0.8 |
| 미국* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2.0 | SDS = 1.47 |