990-5910F-012

Configuration des préférences d'affichage

  1. Appuyez sur Configuration > Général > Écran.
    1. Configurez l'unité de température en Celsius ou Fahrenheit.
    2. Appuyez sur - ou + pour configurer la luminosité de l'écran.
    3. Configurez le Son de d'alarme sur Activer ou Désactiver. Cela activera/désactivera tous les sons de l'alarme.
    4. Configurez le Son de l'écran tactile sur Activer ou Désactiver. Cela activera/désactivera tous les sons de l'écran (sauf les sons de l'alarme).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?