990-5910G-015

A kijelzőbeállítások konfigurálása

  1. Érintse meg a Konfiguráció > Általános > Kijelző elemet.
    1. A Riasztás hangja esetében adja meg az Engedélyezés vagy a Letiltás beállítást. Ezzel engedélyezheti/némíthatja az összes riasztási hangjelzést.
    2. A Riasztás hangja (csak információs riasztások) esetében adja meg az Engedélyezés vagy a Letiltás beállítást. Ezzel engedélyezheti/némíthatja az összes információs riasztási hangjelzést.
    3. Állítsa be a hőmérséklet mértékegységét Celsius vagy Fahrenheit értékre.
    4. Állítsa a Képernyővédő bekapcsol: beállítást 5 perc, 15 perc, 30 perc vagy Soha értékre. A képernyőkímélő a beállított idő után bekapcsol, ha a kijelzőn nem hajtanak végre semmilyen tevékenységet.
    5. Állítsa be a kijelző fényerejét a - vagy + jelet megérintve.
    6. Az Érintőképernyő hangja esetében adja meg az Engedélyezés vagy a Letiltás beállítást. Ezzel engedélyezheti/némíthatja a kijelző hangjait (a riasztási hangjelzések kivételével).
    7. A kalibrálógomb kétszeri megérintésével kalibrálja a kijelző érintőfunkcióit.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.