990-5910F-032

กำหนดค่าการแสดงผลหน้าจอ

  1. แตะ การกำหนดค่า > ทั่วไป > จอแสดงผล
    1. ตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิเป็น เซลเซียส หรือ ฟาเรนไฮต์
    2. แตะที่ - หรือ + เพื่อตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล
    3. ตั้งค่า เสียงสัญญาณเตือน เป็น เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน ส่วนนี้จะเปิด/ปิดเสียงสัญญาณเตือนทั้งหมด
    4. ตั้งค่า เสียงสัมผัสหน้าจอ เป็น เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน ส่วนนี้จะเปิด/ปิดเสียงจอแสดงผลทั้งหมด (ไม่รวมเสียงสัญญาณเตือน)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?