990-91111G-019

PBus 케이블 연결

  1. 제공된 PBUS 1(흰색) 및 PBUS 2(빨간색) 케이블을 UPS 컨트롤러 박스의 PBUS 포트에 연결합니다. UPS의 케이블 채널을 통해 PBus 케이블을 배선합니다.

    컨트롤러 박스의 전면 모습

  2. 미사용 커넥터에 종단 플러그(T)를 장착합니다.

    병렬로 설치된 3개의 UPS가 포함된 시스템의 예

QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?