990-91111L-019

TN-C/480V 솔리드 접지 시스템용 UPS 준비

주의: UPS는 TNS 접지 시스템에 대해 사전 구성되어 있습니다.
주의: 본딩 부스바를 사용한 480V 솔리드 접지 시스템(중성선 연결 없음)은 더 높은 누설 전류가 발생합니다.
  1. TN-C/480V 솔리드 접지 시스템(중성선 연결 없음) 전용: 제공된 본딩 부스바를 설치합니다.

    UPS 전면 모습 - TN-C/480V 솔리드 접지 시스템(중성선 연결 없음)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?