990-91111L-019

병렬 Marine 시스템 설치 절차

단순화된 1+1 병렬 시스템

병렬 시스템

  1. UPS에 IP22 키트 GVSOPT026 설치 - 키트와 함께 제공된 설치 설명서를 따르십시오.
  2. 장착 스키드 키트 GVSOPT027에 UPS 및 모듈형 배터리 캐비닛(있는 경우) 설치 - 키트와 함께 제공된 설치 설명서를 따르십시오.
  3. 설치 준비.
  4. 전원 모듈 설치.
  5. 내진 고정 설치(옵션).
  6. 전원 케이블 연결
  7. 신호 선 연결.
  8. 모듈형 배터리 캐비닛으로부터 신호 선 연결.
  9. 개폐 장치 및 타사 보조 제품의 신호 선 연결.
  10. 다음 중 하나를 수행합니다.
  11. PBSU 케이블 연결.
  12. 외부 통신 케이블 연결.
  13. 제품에 번역된 안전 라벨 추가.
  14. 최종 설치.
설치 완료 후 UPS을 이동하거나 해체하려면 UPS를 해체 또는 새 위치로 이동을 참조하십시오.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?