990-91111L-019

단일 시스템 개요

UIB 장치 입력 차단 장치
SSIB 스태틱 스위치 입력 차단 장치
IMB 내부 유지보수 차단 장치
UOB 장치 출력 차단 장치
BB 배터리 차단 장치
주의: Schneider Electric 문서에서 '차단 장치'는 구성에 따라 위치가 달라질 수 있으므로 회로 차단기 또는 스위치를 포괄하는 일반적인 용어로 사용됩니다. 개별 구성에 대한 세부 사항은 전기 도면 및/또는 각 차단 장치 전면에 표시된 기호를 참조하십시오.

단일 시스템 - 단일 주 전원

단독 시스템 – 이중 주 전원

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?