990-91111K-022

De PBus-kabels aansluiten

VOORZICHTIG
Risico op beschadiging van apparatuur
Alle PBus-signaalkabels moeten dubbel geïsoleerde/mantelkabels zijn en minimaal geschikt voor 30 VDC. Het wordt aangeraden de PBUS-kabels van Schneider Electric te gebruiken.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Sluit de meegeleverde kabels PBus 1 (wit) en PBus 2 (rood) aan op de PBus-poorten in de UPS-controllerboxen. Leid de PBus-kabels door de kabelgoot in de UPS-eenheden.

    Vooraanzicht van controllerbox

  2. Bevestig afsluitweerstanden (T) in de ongebruikte connectoren.

    Voorbeeld van systeem met drie parallelle UPS-eenheden

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?