990-91111L-019

전원 모듈 설치

주의
고중량
전원 모듈은 무거우므로 들어 올리려면 두 사람이 필요합니다.
  • 20kW 전원 모듈의 무게는 25kg(55lbs)입니다.
  • 50kW 전원 모듈의 무게는 38kg(84lbs)입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의: 항상 아래쪽부터 시작하여 위쪽으로 전원 모듈을 설치합니다.
  1. 빈 전원 모듈 슬롯의 양쪽에 있는 나사를 제거합니다. 필러 플레이트가 있는 경우 제거합니다.
  2. 전원 모듈을 슬롯에 밀어 넣습니다.
  3. 슬롯 양쪽에 나사를 다시 설치합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?