990-91140G-006

Opciones de configuración

  • Diseño compacto, tecnología de alta densidad y arquitectura modular

  • Suministro de red simple o doble

  • Hasta 4+0 SAI en paralelo para capacidad

  • Hasta 3+1 SAI en paralelo para redundancia

  • Entrada predeterminada de cables por la parte trasera o inferior

  • Modo ECO

  • Modo eCOnversion

  • Compatible con EcoStruxure IT

  • Compatible con generador

  • Pantalla LCD táctil

  • Sustitución del módulo de alimentación en cualquier modo de operación Live Swap*

  • Cables libres de halógenos para modelos de SAI escalables.

  • Tipos de baterías compatibles: VRLA, litio y NiCd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?