990-91140G-006

Disipación del calor para armario de derivación de mantenimiento con transformador en BTU/h

  Armario de derivación de mantenimiento con transformador de entrada Armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida
Commercial reference GVSBPIT25B GVSBPIT50 GVSBPIT75 GVSBPOT50B GVSBPOT100 GVSBPOT150
100% load 2700 5300 8000 5300 10600 16000
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?