990-91140G-006

EPO

Configuraciones del EPO (640–4864, terminal J6600, 1–9)

La entrada EPO admite 24 VDC.

NOTA: La configuración predeterminada de la activación del EPO es apagar el inversor.

Si desea que la activación del EPO transfiera el SAI a funcionamiento en derivación estática forzada, póngase en contacto con Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?