990-91261C-034

Tek Şebeke Sistem'de Güç Kablolarını Bağlama

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için:
  • Tüm çıkış kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Tüm giriş kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: UPS, TNS topraklama sistemi için önceden yapılandırılmıştır. Birleştirme barası kullanılan 3 kablolu kurulum daha yüksek bir kaçak akımla sonuçlanacaktır.
  1. Yalnızca TN-C/3-kablo topraklama sistemi: N barasını PE baraya bağlamak için, bağlama barasını (A) konumundan (B) konumuna getirin.

    UPS'in Arka Görünümü

  2. Güç kablolarını gösterildiği gibi bağlayın:
    1. PE kablolarını bağlayın.
    2. Giriş kablolarını bağlayın.
    3. Çıkış kablolarını bağlayın.
    4. Uzak modüler bir akü kabini ile kurulum için: DC kablolarını DC baralarına bağlayın.
    5. Bitişik modüler akü kabini ile kurulum için: Bkz. Güç Kablolarını, Komşu Bir Modüler Akü Kabini'nden Bağlama.

    UPS'in Arka Görünümü – Tek Şebeke Sistemi

    DİKKAT
    EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
    Kablo pabuçlarının sabitlenmesini kontrol edin. Kablo pabuçları kabloları çekmeye bağlı olarak hareket ederse, cıvata gevşeyebilir.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?