连接 UPS(额定功率最大为 50 kW)的电源线
| 注意 |
|---|
|
小心设备损坏
如果系统中的 UPS 额定功率最大为
50 kW,只需将 DC 线缆从电池断路器连接至下一个电池断路器即可。如果系统中的
UPS 额定功率大于 50 kW,则必须将每个模块电池柜的
DC 线缆直接连接在此
UPS 上。请参阅连接 UPS(额定功率大于
50 kW)的电源线。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
- 将随附的 PE 线缆 (0W49449) 连接至两个模块电池柜之间(如图所示)。
- 将随附的 DC 线缆 (0W49426) 连接至两个模块电池柜之间(如图所示)。
- 对于不相邻 UPS:
- 对于相邻 UPS(含内部电池):
- 在 UPS 中连接随附的 PE 线缆 (0W49449) 和 DC (0W49426) 线缆。按照《UPS 安装手册》在 UPS 中连接并敷设相应的 PE 和 DC 线缆。
- 在模块电池柜 1 中连接 PE 线缆和 DC 线缆。
- 对于相邻 UPS(用于外部电池):
- 在模块电池柜 1 中的可选套件 GVSOPT030 处连接 PE 线缆 (0W13065) 和 DC 线缆 (0W13071)。
- 将 PE 和 DC 线缆向右侧敷设,接入 UPS 电源布线区域。
- 按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的 PE 和 DC 线缆。