990-91263A-038

安装抗震固定支架(可选)

  1. 将背面固定件安装到地面。使用适合地面类型的五金件 – 背面固定件上的孔径为 ø14 mm。使用背面连接板连接多个模块电池柜和/或相邻 UPS 。
  2. 使用随附的 M8 螺栓将背面固定支架安装至模块电池柜。

    模块电池柜背面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.