连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线
| 注意 | 
|---|
| 
                      小心设备损坏 
                     如果系统中的 UPS 额定功率大于
                        50 kW,则必须将每个模块电池柜的
                        DC 线缆直接连接在此
                        UPS 上。 
                     不遵循上述说明可能导致设备损坏。 
                   | 
               
- 对于不相邻 UPS:
- 在各模块电池柜中连接相应的 PE 线缆和 DC 线缆(需另购)
 - 将 PE 和 DC 线缆通过导线管盒引出,接入 UPS 电源布线区域。
 - 按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的 PE 和 DC 线缆。
 
 - 对于相邻 UPS(用于外部电池):
- 将随附的 PE 线缆 (0W49449) 连接至两个模块电池柜之间(如图所示)。
 - 将 PE 线缆从模块电池柜 1 中可选套件 GVSOPT030 的连接处开始向右侧敷设,接入 UPS 的电源布线区。
 - 将 DC 线缆从每个模块电池柜中可选套件 GVSOPT030 的连接处开始向右侧敷设,接入 UPS 的电源布线区。DC 线缆应贯穿各模块电池柜敷设。
 - 按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的 PE 和 DC 线缆。