990-91263A-017

Procedura di installazione per l'installazione remota

Armadi delle batterie modulari e UPS remoto con potenza nominale massima di 50 kW

Armadi delle batterie modulari e UPS remoto con potenza nominale superiore a 50 kW

NOTA: La distanza tra l'armadio (o gli armadi) delle batterie modulari e l'UPS non deve superare i 100 metri. Per installazioni con distanze superiori, rivolgersi a Schneider Electric.
  1. Seguire il manuale dell'UPS per preparare l'UPS per l'installazione.
  2. Preparazione per l'installazione.
  3. Installazione della scatola dei condotti sull'armadio delle batterie modulari.
  4. Preparazione dell'armadio delle batterie modulari 1 per i cavi di segnale.
  5. Opzionale: Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione).
  6. Interconnessione degli armadi delle batterie modulari.
  7. Eseguire una delle seguenti opzioni:
  8. Collegamento dei cavi di segnale.
  9. Aggiunta di etichette di sicurezza tradotte al prodotto.
  10. Installazione finale.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?