990-91263A-019

50kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결

주의 사항
장비 손상 위험
50kW 이상 정격 UPS에 설치하는 경우, 각 모듈형 배터리 캐비닛의 DC 케이블이 반드시 UPS에 직접 연결되어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 원격 UPS의 경우:
    1. 각 모듈형 배터리 캐비닛의 PE 케이블과 DC 케이블(제공되지 않음)을 연결합니다
    2. 전선관을 통해 PE 및 DC 케이블을 UPS 전원 케이블 영역 내로 배선합니다.
    3. UPS 설치 설명서에 따라 PE 케이블 및 DC 케이블을 UPS에 배선합니다.

    원격 UPS용 모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

  2. 외부 배터리용 인접 UPS의 경우:
    1. 제공된 PE 케이블(0W49449)을 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 그림과 같이 연결합니다.

      두 개의 모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

    2. 옵션 키트 GVSOPT030의 PE 케이블을 모듈형 배터리 캐비닛 1에 연결하고, 해당 PE 케이블을 오른쪽 측면을 통해 UPS 전원 케이블 영역 내로 배선합니다.
    3. 옵션 키트 GVSOPT030의 DC 케이블을 각 모듈형 배터리 캐비닛에 연결하고, 해당 DC 케이블을 오른쪽 측면을 통해 UPS 전원 케이블 영역 내로 배선합니다. DC 케이블은 모듈형 배터리 캐비닛을 통해 배선됩니다.
    4. UPS 설치 설명서에 따라 PE 케이블 및 DC 케이블을 UPS에 배선합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 1 전면 모습

    모듈형 배터리 캐비닛 상단 모습

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?