990-91318G-006

Ilustraciones

NOTA: Encontrará una serie completa de ilustraciones en el sitio web www.se.com.
NOTA: Estas ilustraciones son SOLO de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso.

SAI de 10-50 kW 480 V y 10-25 kW 208 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?