990-91263A-004

Tilslut signalkablerne

  1. Tildel et ID til hvert modulært batteriskab med drejeskiven under batteriafbryderen. Angiv ID'erne i henhold til installationsoversigten i Installationsprocedure for tilstødende installation.

    Modulært batteriskab set forfra

  2. Tilslut de medfølgende signalkabler mellem alle de modulære batteriskabe:
    1. Tilslut det medfølgende signalkabel 0W12680 fra J8007 til J8008 på kort 640-7552 mellem de modulære batteriskabe.
    2. Tilslut det medfølgende signalkabel 0W76629 fra J8011 til J8014 på kort 640-7552 mellem de modulære batteriskabe.
    3. Sæt et afslutningsstik (T) i det ubrugte J8008-stik i det sidste modulære batteriskab.
    Modulært batteriskab 3 Modulært batteriskab 2 Modulært batteriskab 1

    To modulære batteriskabe set forfra

  3. Til installation med tilstødende UPS med interne batterier:
    1. Tilslut signalkablet 0W12680 til J8007 på 640-7552 i modulært batteriskab 1, før gennem højre side, og følg UPS-installationsmanualen for at forbinde signalkablerne i UPS'en.
    2. Tilslut det medfølgende signalkabel 0W76629 til J8011 på 640-7552 i modulært batteriskab 1, før gennem højre side, og følg UPS-installationsmanualen for at forbinde signalkablerne i UPS'en.
  4. Til installation med tilstødende UPS til eksterne batterier:
    1. Tilslut signalkablet 0W13069 fra den valgfrie pakke GVSOPT030 til J8007 på 640-7552 i modulært batteriskab 1, før gennem højre side, og følg UPS-installationsmanualen for at forbinde signalkablerne i UPS'en.
    2. Tilslut signalkablet 0W13070 fra den valgfrie pakke GVSOPT030 til J8011 på 640-7552 i modulært batteriskab 1, før gennem højre side, og følg UPS-installationsmanualen for at forbinde signalkablerne i UPS'en.

    Modulært batteriskab 1 til tilstødende UPS set forfra

  5. Til fjernopstillet installation:
    1. Tilslut signalkablerne til J8007 på kort 640-7552 i modulært batteriskab 1, før gennem bagsiden, og følg UPS-installationsmanualen for at forbinde signalkablerne i UPS'en.
      BEMÆRK: Det medfølgende signalkabel 0W12680 er ikke langt nok til en fjernopstillet UPS-installation. Et 5 meter langt signalkabel (0J-0W4527) eller 50 meter langt signalkabel (0J-0W3758) kan bestilles hos Schneider Electric. For andre signalkabellængder, kontakt venligst Schneider Electric. Dette signalkabel er klassificeret som Class 2/SELV.
    2. Tilslut signalkablerne til J8011 på 640-7552 i modulært batteriskab 1, før gennem bagsiden, og følg UPS-installationsmanualen for at forbinde signalkablerne i UPS'en.
      BEMÆRK: Det medfølgende signalkabel 0W76629 er ikke langt nok til en fjernopstillet UPS-installation. Genbrug stikkene fra det medfølgende signalkabel 0W76629 til at lave nye signalkabler i den korrekte længde. Dette signalkabel er klassificeret som non-Class 2/non-SELV.

      Signalkabel til UPS med interne batterier

      Signalkabel til UPS til eksterne batterier

    Modulært batteriskab 1 til fjernopstillet UPS set bagfra

QR code for this page

Var dette nyttigt?