990-5850N-006

Información general del sistema

Cada SAI Galaxy VX incluye los componentes siguientes:

  • Un armario de E/S para cableado que contiene el conmutador estático, un dispositivo de desconexión de retroalimentación BF2* y la interfaz de usuario.

  • Una serie de armarios de alimentación de 250 kW con la electrónica de potencia.

SAI con armario de E/S de 1250 kW

El armario de E/S de 1250 kW se utiliza para sistemas SAI desde una configuración mínima de 500 kW con dos armarios de alimentación hasta una configuración máxima de 1250 kW N+1 con seis armarios de alimentación. El armario de E/S se coloca a la izquierda y los armarios de alimentación (de dos a seis según el tamaño del sistema) se colocan a la derecha. La imagen siguiente muestra la configuración máxima.

SAI con armario de E/S de 1500 kW

El armario de E/S de 1500 kW se utiliza para sistemas SAI con una configuración mínima de 500 kW con dos armarios de alimentación hasta una configuración máxima de 1500 kW N+1 con siete armarios de alimentación. La imagen siguiente muestra la configuración máxima.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?