990-5850M-034

Sisteme Genel Bakış

Her Galaxy VX UPS aşağıdaki parçaları içerir:

  • Statik anahtarı, bir geri besleme kesicisi BF2'yi içeren alan kablolaması için bir G/Ç kabini*

  • Güç elektroniklerini içeren 250 kW'lık bir kaç güç kabini.

1250 kW G/Ç Kabinli UPS'ler

1250 kW G/Ç kabini, minimum konfigürasyonlu 500 kW'lık iki güç kabiniyle, maksimum konfigürasyonlu 1250 kW N+1 yapılandırmalı yedi güç kabinine kadar olan UPS sistemleri için kullanılır. G/Ç kabini sola, iki ila altı güç kabini (sistem boyutuna bağlı olarak) sağa yerleştirilir. Aşağıdaki görsel maksimum konfigürasyonu gösterir.

1500 kW G/Ç Kabinli UPS'ler

1500 kW G/Ç kabini, minimum konfigürasyonlu 500 kW'lık iki güç kabiniyle, maksimum konfigürasyonlu 1500 kW N+1 yapılandırmalı yedi güç kabinine kadar olan UPS sistemleri için kullanılır. Aşağıdaki görsel maksimum konfigürasyonu gösterir.

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.