990-5850M-017

Panoramica del sistema

Ciascun UPS Galaxy VX è composto dai seguenti componenti:

  • Un armadio I/O per l'attestamento dei cavi contenente il commutatore statico, un interruttore di protezione da alimentazione di ritorno BF2*e l'interfaccia utente.

  • Una serie di armadi della sezione di potenza da 250 kW che contengono l'elettronica di potenza.

UPS con armadio I/O da 1250 kW

L'armadio I/O da 1250 kW viene utilizzato per sistemi UPS da una configurazione minima di 500 kW con due armadi della sezione di potenza a una configurazione massima di 1250 kW N+1 con sei armadi della sezione di potenza. L'armadio I/O viene posizionato sulla sinistra e da due a sei armadi della sezione di potenza sulla destra, a seconda delle dimensioni del sistema. L'immagine sottostante mostra la configurazione massima.

UPS con armadio I/O da 1500 kW

L'armadio I/O da 1500 kW viene utilizzato per sistemi UPS da una configurazione minima di 500 kW con due armadi della sezione di potenza a una configurazione massima di 1500 kW N+1 con sette armadi della sezione di potenza. L'immagine sottostante mostra la configurazione massima.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.