990-5850N-025

Opis ogólny systemu

Każdy zasilacz UPS Galaxy VX składa się z następujących komponentów:

  • Szafa we/wy zarządzania obwodami zawierająca przełącznik statyczny, urządzenie rozłączające prąd zwrotny BF2* i interfejs użytkownika.

  • Szafy zasilające o mocy 250 kW każda, w których znajdują się elementy energoelektroniczne.

Zasilacze UPS z szafą we/wy 1250 kW

Szafa we/wy 1250 kW jest używana w systemach zasilaczy UPS od konfiguracji minimalnej 500 kW z dwiema szafami zasilającymi do konfiguracji maksymalnej 1250 kW N+1 z sześcioma szafami zasilającymi. Szafa we/wy jest umieszczona po lewej stronie, a dwie do sześciu szaf zasilających (zależnie od rozmiaru systemu) po prawej stronie. Poniższy rysunek przedstawia konfigurację maksymalną.

Zasilacze UPS z szafą we/wy 1500 kW

Szafa we/wy 1500 kW jest używana w systemach zasilaczy UPS od konfiguracji minimalnej 500 kW z dwiema szafami zasilającymi do konfiguracji maksymalnej 1500 kW N+1 z siedmioma szafami zasilającymi. Poniższy rysunek przedstawia konfigurację maksymalną.

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.