系统概述
每台 Galaxy VX UPS 均包含以下组件:
-
一台电缆进出线用的 I/O 机柜,其中包含静态开关、反向馈电断开装置 BF2* 和用户界面。
-
若干台 250 kW 内含电力电子系统的电源柜。
含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统
1250 kW I/O 机柜可用于多种配置的 UPS 系统,最低配置可由两台电源柜组成 500 kW 系统,最大配置可由六台电源柜组成 1250 kW N+1 系统。I/O 机柜应放置在系统左侧,而二至六台电源柜(具体取决于系统容量)放置在右侧。下图显示的是最大配置。

含 1500 kW I/O 机柜的 UPS 系统
1500 kW I/O 机柜可用于多种配置的 UPS 系统,最低配置可由两台电源柜组成 500 kW 系统,最大配置可由七台电源柜组成 1500 kW N+1 系统。下图显示的是最大配置。