990-5850N-007

Επισκόπηση συστήματος

Κάθε Galaxy VX UPS αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ένα ερμάριο I/O για την καλωδίωση πεδίου που συμπεριλαμβάνει τον στατικό διακόπτη, μια διάταξη αποσύνδεσης ανατροφοδοσίας BF2* και τη διασύνδεση χρήστη.

  • Ένας αριθμός ερμαρίων τροφοδοσίας ισχύος 250 kW που περιέχουν τα ηλεκτρονικά ισχύος.

UPS με ερμάριο I/O 1250 kW

Το ερμάριο I/O 1250 kW χρησιμοποιείται για συστήματα UPS από ελάχιστη διαμόρφωση 500 kW με δύο ερμάρια τροφοδοσίας έως μέγιστη διαμόρφωση 1250 kW N + 1 με έξι ερμάρια τροφοδοσίας. Το ερμάριο I/O τοποθετείται αριστερά και δύο έως έξι ερμάρια τροφοδοσίας (ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος) τοποθετούνται στα δεξιά. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη μέγιστη διαμόρφωση.

UPS με ερμάριο I/O 1500 kW

Το ερμάριο I/O 1500 kW χρησιμοποιείται για συστήματα UPS από ελάχιστη διαμόρφωση 500 kW με δύο ερμάρια τροφοδοσίας έως μέγιστη διαμόρφωση 1500 kW N + 1 με πέντε ερμάρια τροφοδοσίας. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη μέγιστη διαμόρφωση.

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.