990-5850M-004

Systemoversigt

Hver Galaxy VX UPS består af følgende komponenter:

  • Et I/O-skab til kabelføring, som indeholder den statiske switch, en tilbagekoblingsafbryder til BF2*, og brugergrænsefladen.

  • Et antal 250 kW power-skabe, der indeholder effektelektronikken.

UPS-enheder med 1250 kW I/O-skab

1250 kW I/O-skabet bruges til UPS-systemer fra en minimumkonfiguration på 500 kW med to power-skabe til en maksimumkonfiguration på 1250 kW N+1 med seks power-skabe. I/O-skabet anbringes til venstre, og to til seks power-skabe (afhængigt af systemets størrelse) anbringes til højre. På nedenstående illustration vises maksimumkonfigurationen.

UPS-enheder med 1500 kW I/O-skab

1500 kW I/O-skabet bruges til UPS-systemer fra en minimumkonfiguration på 500 kW med to power-skabe til en maksimumkonfiguration på 1500 kW N+1 med syv power-skabe. På nedenstående illustration vises maksimumkonfigurationen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.