990-5783L-006

Retire las puertas frontales para facilitar el acceso (opcional)

NOTA: Durante la instalación y el mantenimiento, las puertas pueden retirarse para cumplir los requisitos de espacio de trabajo según los códigos eléctricos locales y nacionales.
  1. Abra la puerta.
  2. Levante la puerta hasta que salga de los goznes de las bisagras y retírela.

    Vista frontal del armario de E/S

    Vista frontal del armario de alimentación

  3. Guarde la puerta de forma segura hasta que se vuelva a colocar.
    NOTA: El gozne de la bisagra está suelto y puede salirse con la puerta. Insértelo de nuevo en la bisagra para volver a colocar la puerta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?