990-5783L-022

Verwijder de deuren om toegang te vergemakkelijken (optioneel)

OPMERKING: Deuren mogen worden verwijderd tijdens installatie en onderhoud om te voldoen aan de vereisten voor werkruimte volgens de plaatselijke en nationale elektrische voorschriften.
  1. Open de deur.
  2. Til de deur omhoog totdat deze loskomt van de scharnierpennen en haal de deur weg.

    Vooraanzicht van de I/O-behuizing

    Vooraanzicht van de vermogensbehuizing

  3. Berg de deur veilig op tot deze opnieuw moet worden teruggeplaatst.
    OPMERKING: De scharnierpen zit los en kan samen met de deur loskomen. Plaats deze terug in het deurscharnier om de deur opnieuw te installeren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?