990-5783K-006

Conexión del equipo a los contactos de entrada y los relés de salida

  1. Pase los cables de señalización de los contactos/relés por la parte superior o inferior del armario de E/S y por las placas del lado derecho del armario de E/S, como se muestra en Preparación para los cables de señalización externos.
  2. Conecte el equipo a los bloques de terminales de los contactos de entrada o a los relés de salida. Identifique claramente los cables de señalización conectados.
    NOTA: No conecte el bloque de terminales a la placa. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric conectará los cables de señalización durante el servicio de ensamblaje.

Aspectos generales de los contactos de entrada y los relés de salida

Contactos de entrada

No conecte ningún circuito a los contactos secos de entrada a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.

Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.

Los contactos de entrada admiten 24 VCC a 10 mA.

El interruptor SW5500 en 0P6548 se utiliza para seleccionar entre el suministro SELV interno para las entradas (configuración estándar) y el suministro externo*. Si se selecciona el suministro externo, debe estar conectado a J5530.

Nombre Descripción Ubicación
EN 1 (Contacto 1) Contacto de entrada configurable 0P6548 terminal J5502*
EN 2 (Contacto 2) Contacto de entrada configurable 0P6548 terminal J5503*
EN 3 (Contacto 3) Contacto de entrada configurable 0P6548 terminal J5504*
EN 4 (Contacto 4) Contacto de entrada configurable 0P6548 terminal J5505*
EN 5 (Contacto 5) Contacto de entrada configurable 0P6548 terminal J5510*
EN 6 Contacto auxiliar redundante UOB 0P6548 terminal J5509*
EN 7 Interruptor de temperatura del transformador 0P6548 terminal J5508*
EN 8 Contacto equipotencial externo 0P6548 terminal J5507*
EN 9 Entrada de sincronización externa forzada 0P6548 terminal J5506*
EN 10 Entrada de sincronización externa solicitada 0P6548 terminal J5511*
EN 11 Utilizar derivación estática en espera 0P6548 terminal J5512*
EN 14 MegaTie 0P6552 terminal J9027*

Relés de salida

NOTA: La conexión máxima a los relés de salida debe ser de 250 VCA 5 A.

Todos los circuitos externos deben tener fusibles de acción rápida con un máximo de 5 A.

Nombre Descripción Ubicación
SAL 1 (Relé 1) Relé de salida configurable 0P6547 terminal J4939
SAL 2 (Relé 2) Relé de salida configurable 0P6547 terminal J4940
SAL 3 (Relé 3) Relé de salida configurable 0P6547 terminal J4941
SAL 4 Salida de sincronización externa forzada 0P6548 terminal J5520*
SAL 5 MegaTie 0P6548 terminal J5521*
SAL 6 Salida de sincronización externa solicitada 0P6548 terminal J5522*
SAL 7 SAI con inversor activado 0P6548 terminal J5523*
SAL 8 (Relé 4) Relé de salida configurable 0P6548 terminal J5524*
SAL 9 (Relé 5) Relé de salida configurable 0P6548 terminal J5525*
SAL 10 (Relé 6) Relé de salida configurable 0P6548 terminal J5528*
SAL 14 Contactor de equipotencial 0P6552 terminal J9029*
NOTA: En el manual de usuario encontrará información sobre opciones de configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?