Σύνδεση εξοπλισμού σε επαφές εισόδου και ρελέ εξόδου
- Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος από τις επαφές/ρελέ μέσω του επάνω ή κάτω μέρους του ερμαρίου I/O και προς τους πίνακες στη δεξιά πλευρά του ερμαρίου I/O, όπως υποδεικνύεται στις εικόνες Προετοιμασία για εξωτερικά καλώδια σήματος.
- Συνδέστε
τον εξοπλισμό
σας στην ομάδα
πόλων των επαφών
εισόδου ή/και
στα ρελέ εξόδου.
Κάντε μια σαφή
αναγνώριση
των συνδεδεμένων
καλωδίων σήματος.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνδέετε το την ομάδα πόλων στον πίνακα. Τα καλώδια σήματος θα συνδεθούν από τη Schneider Electric κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας συναρμολόγησης.
Επισκόπηση των επαφών εισόδου και των ρελέ εξόδου
Επαφές εισόδου
Μην συνδέετε κανένα κύκλωμα στις επαφές εισόδου, εκτός αν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κύκλωμα κατηγορίας 2/SELV.
Όλα τα κυκλώματα που είναι συνδεδεμένα πρέπει να φέρουν την ίδια αναφορά 0 V.
Οι επαφές εισόδου υποστηρίζουν 24 VDC 10 mA.
Ο διακόπτης SW5500 στο 0P6548 χρησιμοποιείται για την επιλογή μεταξύ εσωτερικής τροφοδοσίας SELV για τις εισόδους (τυπική ρύθμιση) και εξωτερικής τροφοδοσίας*. Εάν έχει επιλεγεί εξωτερική τροφοδοσία, η παροχή πρέπει να συνδεθεί με το J5530.
Όνομα | Περιγραφή | Θέση |
---|---|---|
IN 1 (Επαφή 1) | Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5502* |
IN 2 (Επαφή 2) | Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5503* |
IN 3 (Επαφή 3) | Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5504* |
IN 4 (Επαφή 4) | Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5505* |
IN 5 (Επαφή 5) | Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5510* |
IN 6 | Επαναληπτική επαφή AUX UOB | 0P6548 τερματικό J5509* |
IN 7 | Διακόπτης θερμοκρασίας μετασχηματιστή | 0P6548 τερματικό J5508* |
IN 8 | Εξωτερική επαφή συγκόλλησης | 0P6548 τερματικό J5507* |
IN 9 | Είσοδος εξαναγκασμένου εξωτερικού συγχρονισμού | 0P6548 τερματικό J5506* |
IN 10 | Απαιτούμενος εξωτερικός συγχρονισμός | 0P6548 τερματικό J5511* |
IN 11 | Χρήση αναμονής στατικής παράκαμψης | 0P6548 τερματικό J5512* |
IN 14 | MegaTie | 0P6552 τερματικό J9027* |
Ρελέ εξόδου
Όλες οι εξωτερικές διατάξεις κυκλωμάτων πρέπει να διαθέτουν ασφάλειες ταχείας τήξης μέγιστης έντασης 5 Α.
Όνομα | Περιγραφή | Θέση |
---|---|---|
OUT 1 (Ρελέ 1) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6547 τερματικό J4939 |
OUT 2 (Ρελέ 2) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6547 τερματικό J4940 |
OUT 3 (Ρελέ 3) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6547 τερματικό J4941 |
OUT 4 | Έξοδος εξαναγκασμένου εξωτερικού συγχρονισμού | 0P6548 τερματικό J5520* |
OUT 5 | MegaTie | 0P6548 τερματικό J5521* |
OUT 6 | Έξοδος απαιτούμενου εξωτερικού συγχρονισμού | 0P6548 τερματικό J5522* |
OUT 7 | UPS στον αντιστροφέα ΕΝΕΡΓΟ | 0P6548 τερματικό J5523* |
OUT 8 (Ρελέ 4) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5524* |
OUT 9 (Ρελέ 5) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5525* |
OUT 10 (Ρελέ 6) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5528* |
OUT 14 | Σύνδεσμος επαφής | 0P6552 τερματικό J9029* |