990-5452N-018

UPSの通常運転から要求スタティックバイパス運転への切り替え

  1. ディスプレイのホーム画面からControl(管理) > Operational Mode(運転モード)を選択します。
  2. Transfer to Requested Static Bypass(要求スタティックバイパス運転に切り替え)ボタンをタップします。
    注記: 切り替えを実行する条件が満たされていない場合、ボタンはグレーで表示されます。
  3. UPS Operation Mode(UPS 運転モード)Requested Static Bypass(要求スタティックバイパス運転)に変わっていることを確認してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?