990-5452N-031

Överför UPS från normal till begärd statisk bypassdrift

  1. Från startskärmen på skärmen välj Control (Kontroll) > Operational Mode (Driftläge).
  2. Tryck på knappen Transfer to Requested Static Bypass (Övergå till begärd statisk bypass).
    OBS: Om villkoren för övergång inte är uppfyllda, kommer knappen att bli gråtonad.
  3. Verifiera att UPS Operation Mode (UPS-driftläge) ändras till Requested Static Bypass (Begärd statisk bypass).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?