990-5452N-007

Μεταφορά UPS από την κανονική στην αιτηθείσα στατική λειτουργία παράκαμψης

  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Έλεγχος > Κατάσταση λειτουργίας.
  2. Πατήστε το κουμπί Μεταφορά στην αιτηθείσα στατική παράκαμψη.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν δεν πληρούνται οι συνθήκες πραγματοποίησης της μεταφοράς, το κουμπί θα εμφανίζεται ανενεργό.
  3. Επαληθεύστε ότι το στοιχείο Κατάσταση λειτουργίας UPS αλλάζει σε Αιτηθείσα στατική παράκαμψη.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;