990-6264F-018

下部入線システムにおける電源ケーブル用のI/Oキャビネットの準備

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
配線口カバーが付いたままの状態でケーブルや電線管の穴を開けたり、UPSに近い箇所で穴を開けたりしないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: リチウムイオンバッテリーソリューションの外部電源に接続するケーブルはI/Oキャビネットの上部を通して配線する必要があります。上部入線システムにおける電源ケーブル用のI/Oキャビネットの準備の手順に従い、外部電源に接続するケーブルを準備してください。
注記: 電源ケーブルの適切なワイヤー曲げ範囲を確保するために、キャビネットの脚を下げてキャビネットを高くするか、底部配線口カバーの真下の床の高さを低くする必要があるかもしれません。
  1. ボルトを緩め、I/Oキャビネットの下部の配線口カバーを取り外します。
  2. ドリルまたは切削により下部配線口カバーにケーブルや電線管用の穴を開けます。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    ケーブルを損傷させる可能性のある鋭利な物は、必ず取り除いてください。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
    1. バイパスケーブル用

    2. DCケーブル用

    3. 出力ケーブル用

    4. 入力ケーブル用

  3. 電線管を取り付け、下部配線口カバーをフレームの下に示されている順序で取り付けます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?