990-6264H-018

入力接点と出力リレーの概要

入力接点

回路がクラス2/SELVであると確認できない場合は、入力接点に回路を配線しないでください。

接続されているすべての回路で、同じ0 V基準を使用する必要があります。

入力接点は、24 VDC 10 mAをサポートしています。

0P6548のスイッチSW5500を使用して、入力用の内部SELV電源(標準設定)と外部電源を切り替えることができます*。外部電源を使用する場合は、その外部電源をJ5530に接続する必要があります。

名前 説明 場所
IN 1(接点1) 設定変更可能な入力接点 0P6548端子J5502*
IN 2(接点2) 設定変更可能な入力接点 0P6548端子J5503*
IN 3(接点3) 設定変更可能な入力接点 0P6548端子J5504*
IN 4(接点4) 設定変更可能な入力接点 0P6548端子J5505*
IN 5(接点5) 設定変更可能な入力接点 0P6548端子J5510*
IN 6 UOB冗長AUX接点 0P6548端子J5509*
IN 7 変圧器温度スイッチ 0P6548端子J5508*
IN 8 外部ボンディング接点 0P6548端子J5507*
IN 9 強制外部同期入力 0P6548端子J5506*
IN 10 外部同期要求 0P6548端子J5511*
IN 11 スタティックバイパススタンバイを使用 0P6548端子J5512*
IN 14 MegaTie 0P6552端子J9027*

出力リレー

注記: 最大250 VAC 5 Aを出力リレーに接続する必要があります。

すべての外部回路には最大5 Aの速断型ヒューズを取り付ける必要があります。

名前 説明 場所
OUT 1(リレー1) 設定変更可能な出力リレー 0P6547端子J4939
OUT 2(リレー2) 設定変更可能な出力リレー 0P6547端子J4940
OUT 3(リレー3) 設定変更可能な出力リレー 0P6547端子J4941
OUT 4 強制外部同期出力 0P6548端子J5520*
OUT 5 MegaTie 0P6548端子J5521*
OUT 6 外部同期要求出力 0P6548端子J5522*
OUT 7 インバーター運転中のUPS 0P6548端子J5523*
OUT 8(リレー4) 設定変更可能な出力リレー 0P6548端子J5524*
OUT 9(リレー5) 設定変更可能な出力リレー 0P6548端子J5525*
OUT 10(リレー6) 設定変更可能な出力リレー 0P6548端子J5528*
OUT 14 ボンディング電磁接触器 0P6552端子J9029*
注記: 設定オプションについては、操作マニュアルを参照してください。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.