990-6264H-018

トルク仕様

警告
感電の危険性
すべての電気接続は、この表に従ってトルクを与える必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

ボルトサイズ

トルク

M6

5 Nm(3.69 lb-ft)

M8

17.5 Nm(12.91 lb-ft)

M10

30 Nm(22 lb-ft)

M12

50 Nm(36.87 lb-ft)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?