990-6264F-018

リチウムイオンバッテリーソリューションの外部電源へのケーブル接続(オプション)

選択した構成によっては、1250kW I/Oキャビネットにバッテリーコントロールブレーカーが事前に取り付けられていない場合があります。必要に応じて、Galaxy VXリチウムイオンBMS電源キット(GVXOPT002)を注文し、現場で取り付けることができます。

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
配線口カバーが付いたままの状態でケーブルや電線管の穴を開けたり、UPSに近い箇所で穴を開けたりしないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

外部給電ブレーカーの定格は6.3 Aです。

外部電源のケーブルサイズ

  各相の導体 PE導体/機器接地導体 電線管
400 Vシステムのケーブルサイズ 1.5 mm² 1.5 mm² 該当なし
480 Vシステムのケーブルサイズ* 1 x 12~18 AWG 1 x 18 AWG 0.5 in
  1. 上部入線システムにおける電源ケーブル用のI/Oキャビネットの準備の手順に従い、ケーブルの上部配線口カバーを準備します。
  2. 図のようにドアを開き、バッテリーコントロールブレーカー前面のカバーを取り外します。
  3. UPSから提供される機器からのケーブルを接続します。
  4. バッテリーコントロールブレーカー前面にカバーを再度取り付けます。
  5. ドアを閉めます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?