990-6264H-018

上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項 - UL

注意
火災の危険
  • 以下の仕様の回路にのみ接続してください。
  • 以下のUPS定格表に指定されている、最大分岐回路の過電流保護に対応する回路にのみ(米国電気安全基準、ANSI/NFPA70、カナダ電気安全基準、Part I、C22.1に従って)接続してください。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
注記: 過電流保護は、他メーカーのものを使用してください。
注記: すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定(米国電気安全基準、ANSI/NFPA 70)に準拠する必要があります。

このマニュアルにおけるケーブルサイズは、National Electrical Code 2014(NEC)の表310.15中の以下の表記内容に基づいています。

  • 端子温度75 °Cに対して導体温度90 °C(THHN)

  • 各電線管内で電線は3本までとする

  • 周囲最大温度30 °C

  • 銅導体またはアルミニウム導体を使用

  • 定格容量100%の回路ブレーカー

  • 公称動作条件

室内周囲温度が30 °Cを超える場合、NECで規定されている補正係数に従い、より大きな並列導体(または追加の並列導体)を使用する必要があります。最大許容導体サイズは600 kcmilです。

機器接地導体(EGC)のサイズは、NEC 250.122条と表250.122「機器を接地する場合の接地導体の最小サイズ」に記載されているサイズに準拠しています。

注記: EGCのサイズを検討する場合は、必ずすべての電気設備を取り付けた状態で検討してください。
注記: アルミニウム導体を使用すると、並列リチウムイオンバッテリーの数が制限される可能性があります。詳細については、Schneider Electricにお問い合わせください。
注記
機器損傷の危険性
並列システムのバイパス運転で正しく負荷共有を行うには、以下の推奨事項に従います。
  • バイパスケーブルはすべてのUPSで同じ長さでなければなりません。
  • 出力ケーブルはすべてのUPSで同じ長さでなければなりません。
  • 入力ケーブルは、1系統主電源内のすべてのUPSで同じ長さでなければなりません。
  • ケーブル構成の推奨事項に従っている必要があります。
  • バイパス/入力および出力スイッチギアーのバスバーレイアウトのリアクタンスは、すべてのUPSで同じである必要があります。
上記の推奨事項に従わない場合、バイパスでの負荷共有が不均一になり、個々のUPSが過負荷になる可能性があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

500 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項

  最大OCPD(A) 1相あたりのケーブルサイズ(AWG/kcmil)
/ アルミニウム
EGCケーブルサイズ(AWG/kcmil)*
/ アルミニウム
入力 800 (Ir = 1.0) 2 x 500/3 x 400 1x1/0 / 1x3/0
バイパス 700 (Ir = 1.0) 2 x 350/2 x 500 1x1/0 / 1x3/0
出力 700 (Ir = 1.0) 2 x 350/2 x 500 1x1/0 / 1x3/0
バッテリー 1600 (Ir = 0.9) 4 x 500/5 x 500 1x4/0 / 1x350

625 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項

  最大OCPD(A) 1相あたりのケーブルサイズ(AWG/kcmil)
/ アルミニウム
EGCケーブルサイズ(AWG/kcmil)*
/ アルミニウム
入力

1000 (Ir = 1.0)

3 x 400/3 x 600

1x2/0 / 1x4/0

バイパス

800 (Ir = 1.0)

2 x 600/3 x 400

1x1/0 / 1x3/0

出力

800 (Ir = 1.0)

2 x 600/3 x 400

1x1/0 / 1x3/0

バッテリー

2000 (Ir = 0.9)

5 x 500/6 x 500

1x250 / 1x400

750 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項

  最大OCPD(A) 1相あたりのケーブルサイズ(AWG/kcmil)
/ アルミニウム
EGCケーブルサイズ(AWG/kcmil)*
/ アルミニウム
入力

1200 (Ir = 1.0)

3 x 600/4 x 500

1x3/0 / 1x250

バイパス

1000 (Ir = 1.0)

3 x 400/3 x 600

1x2/0 / 1x4/0

出力

1000 (Ir = 1.0)

3 x 400/3 x 600

1x2/0 / 1x4/0

バッテリー

2500 (Ir = 0.9)

6 x 500/7 x 600

1x350 / 1x600

800 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項

  最大OCPD(A) 1相あたりのケーブルサイズ(AWG/kcmil)
/ アルミニウム
EGCケーブルサイズ(AWG/kcmil)*
/ アルミニウム
入力

1600 (Ir = 0.8)

4 x 400/4 x 600

1x4/0 / 1x350

バイパス 1000

3 x 400/3 x 600

1x2/0 / 1x4/0

出力 1000

3 x 400/3 x 600

1x2/0 / 1x4/0

バッテリー

2500 (Ir = 0.9)

6 x 500/7 x 600

1x350 / 1x600

1000 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項

  最大OCPD(A) 1相あたりのケーブルサイズ(AWG/kcmil)
/ アルミニウム
EGCケーブルサイズ(AWG/kcmil)*
/ アルミニウム
入力

1600 (Ir = 1.0)

4 x 600/5 x 600

1x4/0 / 1x350
バイパス

1600 (Ir = 0.8)

4 x 400/4 x 600

1x4/0 / 1x350
出力

1600 (Ir = 0.8)

4 x 400/4 x 600

1x4/0 / 1x350
バッテリー

3000 (Ir = 1.0)

8 x 500/9 x 600

1x400 / 1x600

1100 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項

注記: 1250I/Oキャビネットでは、できるだけ小口径の柔軟な銅製電源ケーブルの使用を推奨します。このkW定格に必要な電源ケーブル数では、大型で柔軟性のない電源ケーブルを設置するのは困難です。
  最大OCPD(A) 1相あたりのケーブルサイズ(AWG/kcmil)
/ アルミニウム
EGCケーブルサイズ(AWG/kcmil)*
/ アルミニウム
入力

2000 (Ir = 0.9)

5 x 500/6 x 500

1x250 / 1x400
バイパス

1600 (Ir = 0.9)

4 x 500/5 x 500

1x4/0 / 1x350
出力

1600 (Ir = 0.9)

4 x 500/5 x 500

1x4/0 / 1x350
バッテリー

3000 (Ir = 1.0)

8 x 500/9 x 600

1x400 / 1x600

1250 kW UPSの上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項

注記: 1250I/Oキャビネットでは、できるだけ小口径の柔軟な銅製電源ケーブルの使用を推奨します。このkW定格に必要な電源ケーブル数では、大型で柔軟性のない電源ケーブルを設置するのは困難です。
  最大OCPD(A) 1相あたりのケーブルサイズ(AWG/kcmil)
/ アルミニウム
EGCケーブルサイズ(AWG/kcmil)*
/ アルミニウム
入力

2000 (Ir = 1.0)

5 x 600/6 x 600

1x250 / 1x400
バイパス

1600 (Ir = 1.0)

4 x 600/5 x 600

1x4/0 / 1x350
出力

1600 (Ir = 1.0)

4 x 600/5 x 600

1x4/0 / 1x350
バッテリー

4000 (Ir = 0.9)

9 x 600/11 x 600

2x250 / 2x400

銅製ケーブルで推奨されるボルトサイズとラグサイズ

ケーブルサイズ 端子ボルトの直径 ケーブルラグタイプ 圧着工具 ダイス
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0黒P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0オレンジP50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0紫P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300白P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350赤P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500茶P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500AピンクP99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750黒P106

アルミニウムケーブルで推奨されるボルトサイズとラグサイズ

ケーブルサイズ 端子ボルトの直径 ケーブルラグタイプ 圧着工具 ダイス
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 オリーブP54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 ルビーP60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 赤P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 青P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 緑P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 ピンクP99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 黒P106
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.