990-6264H-018

I/Oキャビネットとパワーキャビネット間の信号ケーブルの配線

注記: 信号ケーブルは接続しないでください。信号ケーブルは、Schneider Electricの担当者が組み立てを行うときに接続します。

I/Oキャビネットとパワーキャビネット間の信号ケーブルの概要

  1. 図に示されたプレートをI/Oキャビネットおよびすべてのパワーキャビネットから取り外します。
  2. 信号ケーブル0W11379を、パワーキャビネット2のX0002から、パワーキャビネット1のX0001に配線します。
  3. I/Oキャビネットの右側にあらかじめ配線されている信号ケーブル0W13003を、パワーキャビネット1のX0002に接続します。
  4. 内側ドア左側を開き、図に示されたプレートをドアから取り外します。
  5. 信号ケーブル0W13022(パワーキャビネット1~3)および信号ケーブル0W13010(パワーキャビネット4~6)を、パワーキャビネットのJ1005端子からI/Oキャビネットに配線します。
    注記: 曲げ半径の最小値は50 mmです。
  6. 信号ケーブル0W13022および信号ケーブル0W13010を、左側のドアにある基板0P6502に配線します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?