990-6264H-018

適合規格

安全性

IEC 62040-1:2017年、第2.0版、無停電電源装置(UPS) - 第1部:安全要求事項

UL 1778第5版

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016年、第3版無停電電源装置(UPS) - 第2部:電磁両立性(EMC)要求事項C2

FCC規定パート15サブパートB、クラスA

性能

IEC 62040-3:2011-03、第2版無停電電源装置(UPS) - 第3部:性能規定方法および試験要求事項

環境要件

IEC 62040-4:2008-06、初版無停電電源装置(UPS) - 第4部:環境的な要素 - 要件および報告

マーキング

CE、C-Tick

UL1778リスト、CSA C22.2 NO.107.3

輸送

ISTA 2B

IEC 60721-4-2レベル2M2

耐震

OSHPD、IBC2012、CBC2013:SDS = 1.83 g

過電圧カテゴリ III
接地システム TN、TT、IT
保護クラス I
汚染度 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?