EIO0000004894.01

Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments mentionnés sont présents dans votre emballage.
Veuillez contacter immédiatement le service clientèle si vous constatez que des éléments sont endommagés ou manquants.

AVERTISSEMENT
COMPORTEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT
Ne faites pas fonctionner des appareils ou des accessoires endommagés.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

  1. HMIFT6•50 x 1

  2. Joint d'installation (fixé sur le produit) x 1

  3. Connecteur d'alimentation CC x 1

  4. Attaches d'installation pour l'équipement HMIFT64/65/6650 x 4, HMIFT6750 x 6

  5. Collier de câble USB (Type A)

Révision du produit et code QR

Pour connaître la version du produit (PV), le niveau de révision (RL) et la version du logiciel (SV), consultez l'étiquette du produit.

NOTE: Selon le modèle, l'étiquette du produit peut ne pas être marquée RL.

Vous pouvez également vérifier le contenu de ce manuel à l'aide du code QR indiqué sur l'étiquette du produit. Confirmez l'endroit du code QR ci-dessous et consultez le manuel.

  1. Cette marque indique que vous pouvez vous référer à ce manuel en utilisant le code QR.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?