Procédure d'installation
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Placez le produit sur une surface de niveau plane, l'écran d'affichage étant orienté vers le bas.
-
Assurez-vous que le joint du produit est correctement enfoncé
dans la rainure qui longe le périmètre du châssis du
cadre de l'écran.
NOTE: Utilisez toujours le joint d'installation puisque celui-ci absorbe les vibrations en plus de repousser les liquides. Pour la procédure pour remplacer le joint d'installation, reportez vous à la section Remplacement du joint d'installation.
- Selon les Dimensions de découpe de ce produit, ouvrez un trou de montage sur le panneau et attachez le produit au panneau à partir de l'avant.
- Insérez les crochets des attache d'installation dans les fentes d'insertion de ce produit.
- Serrez les vis de l'attache d'installation dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis. Le couple nécessaire est de 0,7 N•m (6,2 lb-in).
DANGER