Points de contrôle périodique
Environnement d'exploitation
-
Est-ce que la température de l'air ambiant est comprise dans la plage spécifiée? Consultez Caractéristiques environnementales.
-
Est-ce que l'humidité de l'air ambiant est comprise dans la plage spécifiée? Consultez Caractéristiques environnementales.
-
L'atmosphère ambiante est-elle exempte de gaz corrosifs ?
En cas d'utilisation du produit dans un panneau, l'environnement d'ambiance correspond à l'intérieur du panneau.
Caractéristiques électriques
-
La tension d'entrée est-elle appropriée? Consultez Caractéristiques électriques.
-
Tous les cordons d'alimentation et câbles sont-ils branchés correctement? Des câbles sont-ils desserrés ?
-
Toutes les fixations de montage maintiennent-elles correctement l'unité en place ?
-
Y a-t-il des griffures ou traces de saleté sur le joint d'installation?
Élimination de l'unité
Lors de l'élimination du produit, éliminez-le de manière appropriée et selon les normes relatives à l'élimination et le recyclage de la machinerie industrielle de votre pays.