EIO0000004894.01

Raccordement du cordon d'alimentation CC

  1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas branché sur l'alimentation.
  2. Vérifiez la tension nominale.
  3. Retirez le connecteur d'alimentation CC de ce produit.
  4. Enlevez la membrane du cordon d'alimentation et torsadez les extrémités.
  5. Insérez chaque fil du cordon d'alimentation dans le trou correspondant. Serrez les vis du connecteur d'alimentation CC afin de maintenir le fil en place.
    NOTE:
    • Le couple nécessaire est de 0,56 N•m (5 lb-in).

    • Ne soudez pas la connexion du câble.

  6. Après avoir inséré les trois fils du cordon d'alimentation, insérez le connecteur d'alimentation CC dans le connecteur d'alimentation sur le produit.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?