Numéros de pièce
Liste des numéros de pièce
| Gamme | Nom du modèle | Numéro de pièce |
|---|---|---|
| Harmony FT6 | HMIFT6450 | HMIFT6450 |
| HMIFT6550 | HMIFT6550 | |
| HMIFT6650 | HMIFT6650 | |
| HMIFT6750 | HMIFT6750 |
Configuration du numéros de pièce
Voici une description de la configuration des numéros de pièce.
|
Position des chiffres |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 et après |
|
(modèle) |
(série) |
(taille) |
(fonction) |
(interface) |
(autres)*1 |
||||
|
HMI |
FT |
6 |
4 : 7 po 5 : 10 po 6 : 12 po 7 : 15 po |
5 : boîtier avant inoxydable/hygiénique |
0 : standard box |
# |
|||
*1 Le numéro de pièce peut être suivi d'un à trois caractères alphanumériques. Il n'affecte pas la construction et la fonction électrique.