Fonctions des boutons

Action Fonction du bouton

Appuyez sur le bouton pendant moins de 3 secondes

Activer le défilement.

NOTE: Au bout de 30 secondes sans interaction, l’appareil revient en mode défilement automatique.

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes

Passer au menu suivant ou revenir au menu précédent.

Confirmer les réglages.

Appuyez sur le bouton pendant plus de 5 secondes

Ajouter ou retirer des registres au/du mode de défilement automatique.

Entrer en mode programmation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?